Neues E-Book von Mouser stellt technischen Leitfaden für HF-Design und -Applikationen bereit

Zur sofortigen Veröffentlichung

Folgen Sie uns


Read the new eBook
Read the new eBook

20. Januar 2026Mouser Electronics, Inc., der branchenweit führende Distributor für Neuprodukteinführungen mit der größten Auswahl an Halbleitern und elektronischen Bauteilen™, gab heute ein neues E-Book mit dem Titel The RF Design Handbook: Theory, Components, and Applications (Das HF-Design-Handbuch: Theorie, Bauteile und Applikationen) bekannt. Das E-Book befasst sich mit den wichtigsten Aspekten beim Design von Hochfrequenz (HF)-Applikationen, von den Grundlagen der Signalkette und der Antennenauswahl bis hin zu Tests, Zertifizierung und digitaler Integration.

 

Viele der Geräte und Systeme, mit denen Menschen bei der drahtlosen Kommunikation, Energieübertragung, Navigation und im Bereich der Sensorik arbeiten, nutzen das HF-Spektrum. Bei einer solchen Vielfalt an Applikationen und Märkten ist das Design von HF-Schaltungen ein komplexer und vielschichtiger Prozess. Das RF Design Handbook erklärt die wichtigsten Konzepte und vermittelt Entwicklern das Wissen, das sie für die ersten Schritte benötigen. Das E-Book stellt außerdem die Tools und Bauteile vor, die Entwicklern helfen, ihre Ideen in die Praxis umzusetzen. Dazu gehören die folgenden neuen Produkte:

 

Das WFI32E04UE Wi-Fi® Mikrocontroller (MCU)-Modul von Microchip Technology ist eine leistungsstarke Lösung für industrielle Applikationen. Das vollständig zertifizierte Modul unterstützt die Funkmodi 2,4 GHz 802.11 b/g/n und bietet einen umfassenden WLAN-Funktionsumfang für erstklassige Konnektivität. Für eine zuverlässige und flexible drahtlose Kommunikation unterstützt das WFI32E04UE-Modul die Modi AP, STA, SoftAP, TLS und WPA/WPA2. Ein U.FL-Antennenanschluss ermöglicht den Anschluss an eine externe Antenne.

 

Die passiven Keramik-Patch- und Chip-Antennen der Baureihe GNSS L1 von TE Connectivity/Linx Technologies bieten hohe Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz. Die Antennen arbeiten in einem Frequenzbereich von 1561 MHz bis 1602 MHz und haben eine Impendanz von 50 Ohm. Es sind Varianten für die Oberflächenmontage und die Durchsteckmontage erhältlich. Die GNSS L1-Antennen eignen sich für Applikationen wie Asset-Tracking, Präzisionsvermessung und globale Navigationssatellitensysteme (GNSS).

 

Das High-Speed FAKRA-Mini (HFM)-Verbindungssystem von Molex ist eine kompakte, leistungsstarke Lösung für moderne Fahrzeugarchitekturen. Die HFM-Steckverbinder unterstützen Datenraten von bis zu 28 Gbit/s bei Frequenzen von bis zu 20 GHz. Dank ihrer kompakten Bauweise tragen die HFM-Steckverbinder zur Gewichtsreduzierung bei, sparen Platz bei der Installation und nutzen den begrenzten Platz auf der Leiterplatte optimal aus. Das Hochgeschwindigkeits-HFM-Verbindungssystem FAKRA-Mini eignet sich ideal für Applikationen mit Internet-Verbindungen, Infotainment-Systemen, 5G, Bluetooth® und Wi-Fi.

 

Die drahtlosen Bluetooth-SoCs EFR32BG29 der Baureihe 2 von Silicon Labs stellen eine hochmoderne, extrem stromsparende Lösung dar, die für Drahtlos-Applikationen mit hohen Leistungsanforderungen entwickelt wurde. Die EFR32BG29-SoCs verfügen über einen leistungsstarken Arm®-Cortex®-M33-Kern mit 76,8 MHz, der genügend Rechenleistung für komplexe Applikationen bietet und gleichzeitig energieeffizient arbeitet. Die EFR32BG29-SoCs der Baureihe 2 besitzen eine 2,4-GHz-Technologie mit ausgezeichneter Empfindlichkeit und sind die ideale Wahl für zuverlässige Verbindungen über große Entfernungen.

 

Das neue E-Book finden Sie unter https://resources.mouser.com/rf-wireless/rf-design-handbook-theory-components-applications/.

 

Die gesamte E-Book-Bibliothek von Mouser finden Sie unter https://resources.mouser.com/manufacturer-ebooks/.

 

Weitere Neuigkeiten von Mouser sowie die neuesten Produkte finden Sie unter https://eu.mouser.com/newsroom/.

Als autorisierter globaler Distributor bietet Mouser die weltweit größte Auswahl der neuesten Halbleiter und elektronischen Bauelemente – auf Lager und versandfertig. Kunden von Mouser können sich auf 100 % zertifizierte Originalprodukte verlassen, die vollständig zu ihrem jeweiligen Hersteller rückverfolgt werden können. Um Designprojekte unserer Kunden zu beschleunigen, stellt Mouser eine umfangreiche Bibliothek an technischen Ressourcen bereit, darunter Produktdatenblätter, Referenzdesigns bestimmter Hersteller, Applikationshinweise, technische Designinformationen, Engineeringtools und viele weitere hilfreichen Informationen.

Über Mouser

2026 - Mouser Electronics ist ein autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Bauteile, der sich auf die Einführung der neuesten Produkte führender Hersteller spezialisiert. Auf seiner Website mouser.de bietet der global agierende Distributor mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 Herstellermarken in verschiedenen Sprachen und Währungen an. Mit weltweit 28 Niederlassungen bietet Mouser einen hervorragenden Kundenservice in der jeweiligen Landessprache, Währung und Zeitzone. Aus seinem hochmodernen Lager mit einer Fläche von 93.000 Quadratmetern im Großraum Dallas, Texas, beliefert der Distributor über 650.000 Kunden in 223 Ländern/Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.de.

Handelsmarken

Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Marken der Mouser Electronics, Inc. Alle anderen hier erwähnten Produkte, Logos und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:
Janice Fenton
Originality B2B Account Director
+44 (0) 7984 077330
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833