Mouser fördert Elektronikdesign mit Ressourcen-Hub zu Motorsteuerung für Ingenieure

Zur sofortigen Veröffentlichung

Folgen Sie uns


Visit Mouser's motor control resource center
Visit Mouser's motor control resource center

21. Januar 2026 Mouser Electronics, Inc. unterstützt Ingenieure mit seinem Online-Ressourcenzentrum für Motorsteuerung. Fortschrittliche Motorsteuerungen zielen darauf ab, Drehzahl, Drehmoment und Position eines Motors präzise zu regeln. Diese Innovationen sind entscheidend für die Mobilität der nächsten Generation, für Elektrofahrzeug (EV)-Systeme und verbessern sowohl die Effizienz als auch die Reichweite.

 

In Applikationen wie E-Bikes, Drohnen, Robotern und Leichtelektrofahrzeugen (LEVs) vereinfachen Fortschritte wie integrierte Gate-Treiber die Steuerung von bürstenlosen Hochvolt-Gleichstrommotoren (BLDCs),indem sie Logik- und Schutzfunktionen zusammenfassen. Moderne E-Bikes demonstrieren diese intelligenten Steuerungssysteme beispielhaft durch ein optimiertes Nutzererlebnis. So können z. B. Drehmomentsensoren, die die Pedalkraft des Fahrers messen, die Motorunterstützung anpassen und so für ein sanfteres Fahrgefühl sorgen. Gleichzeitig ermöglicht ein fortschrittliches Batteriemanagement eine größere Reichweite und längere Lebensdauer. Auch die Automobilindustrie legt in größeren Applikationen großen Wert auf eine ausgefeilte Motorsteuerung, um die Effizienz und Sicherheit moderner Elektrofahrzeuge. Durch die Integration dieser Innovationen können Ingenieure den Energieverbrauch senken und die Gesamtleistung des Systems maximieren.

 

Das technische Team von Mouser und seine geschätzten Herstellerpartner pflegen eine umfangreiche Bibliothek mit Artikeln, Blogs, E-Books und Produkten führender Hersteller weltweit. Die kürzlich auf dem Online-Hub veröffentlichten E-Books vermitteln Fachleuten das nötige Wissen zur Beherrschung von Motorsteuerungen. Sie enthalten detaillierte Informationen zur Auswahl des richtigen Motortyps für die jeweilige Applikation, zu Treiber- und Mikrocontrolleroptionen sowie zu grundlegenden Designherausforderungen, die Ingenieure bewältigen müssen.

 

Mouser führt die branchenweit größte Auswahl an Halbleitern und elektronischen Bauteilen, einschließlich der neuesten Lösungen für Motorsteuerungs-Applikationen. Dazu gehören zum Beispiel:

  • Das Referenzdesign-Board S32M276SFFRD von NXP Semiconductors mit dem hochintegrierten System-in-Package (SiP) S32M276, das einen Arm®-Cortex®-M7 S32K3-Mikrocontroller (MCU) mit analogen Komponenten kombiniert. Dieses kompakte Board mit einem Durchmesser von weniger als 5 cm minimiert die Stückliste und die Größe der PCB und bietet UART- und CAN/CAN FD-Konnektivität. Es wurde speziell für Automotive- und BLDC/PMSM-Motorsteuerungs-Applikationen wie Prototyping
  • Die Motorsteuerungs-Mikrocontroller RA8T2 von Renesas Electronics sind hochwertige Dual-Core-Bauteile in 22-nm-Technologie mit Arm-Cortex-M85- und Cortex-M33-Kernen für hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit und großen Speicher. Der primäre Kern steuert die Motoren in Echtzeit, während der sekundäre Kern die Systemsteuerung und die Hochgeschwindigkeitskommunikation (Ethernet/EtherCAT) auf einem einzigen Chip übernimmt.
  • Die dreiphasigen BLDC-Motortreiber MPQ6541-AEC1 und MPQ6541A-AEC1 von Monolithic Power Systems (MPS) sind hochintegrierte Bauteile mit Zertifizierung nach AEC-Q100 Klasse 1für PMSM- und BLDC-Motor-Applikationen. Sie arbeiten im Bereich von 4,75 V bis 40 V, liefern eine Dauerleistung von 8 A und verfügen über sechs N-Kanal-Leistungs-MOSFETs, Gate-Treiber-Stromversorgungen, drei Strommessverstärker, sechs Vorverstärker und integrierte Schutzfunktionen (thermische Abschaltung und OCP).
  • Die PSOC™ Control C3-Mikrocontroller von Infineon Technologies mit Arm-Cortex-M33-Kern sind hochleistungsfähige Bauteile, die für Motorsteuerungen und industrielle Applikationen optimiert sind. Zu ihren wichtigsten Merkmalen gehören ein ADC für synchrone Abtastung, ein integrierter CORDIC-Beschleuniger für Echtzeit-FOC und der MOTIF-Block für die Motorsteuerungskommunikation.

 

Besuchen Sie den Ressourcen-Hub unter https://resources.mouser.com/motor-control/. Weitere Neuigkeiten von Mouser und die neuesten Produkte finden Sie unter https://eu.mouser.com/newsroom/.

Als autorisierter globaler Distributor bietet Mouser die weltweit größte Auswahl der neuesten Halbleiter und elektronischen Bauelemente – auf Lager und versandfertig. Kunden von Mouser können sich auf 100 % zertifizierte Originalprodukte verlassen, die vollständig zu ihrem jeweiligen Hersteller rückverfolgt werden können. Um Designprojekte unserer Kunden zu beschleunigen, stellt Mouser eine umfangreiche Bibliothek an technischen Ressourcen bereit, darunter Produktdatenblätter, Referenzdesigns bestimmter Hersteller, Applikationshinweise, technische Designinformationen, Engineeringtools und viele weitere hilfreichen Informationen.

Über Mouser

2026 - Mouser Electronics ist ein autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Bauteile, der sich auf die Einführung der neuesten Produkte führender Hersteller spezialisiert. Auf seiner Website mouser.de bietet der global agierende Distributor mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 Herstellermarken in verschiedenen Sprachen und Währungen an. Mit weltweit 28 Niederlassungen bietet Mouser einen hervorragenden Kundenservice in der jeweiligen Landessprache, Währung und Zeitzone. Aus seinem hochmodernen Lager mit einer Fläche von 93.000 Quadratmetern im Großraum Dallas, Texas, beliefert der Distributor über 650.000 Kunden in 223 Ländern/Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.de.

Handelsmarken

Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Marken der Mouser Electronics, Inc. Alle anderen hier erwähnten Produkte, Logos und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:
Eilidh Kerr
Publitek Account Manager
+44 (0) 1582 390 980
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833