Jetzt bei Mouser: Das MM8108 Wi-Fi HaLow-SoC von Morse Micro bietet Wi-Fi HaLow-Leistung der nächsten Generation für IoT-Applikationen
10. Dezember 2025 – Mouser Electronics, Inc., der autorisierte globale Distributor mit den neuesten elektronischen Bauteilen und Industrieautomatisierungsprodukten, führt ab sofort das neue MM8108 Wi-Fi® HaLow® System-on-Chip (SoC) von Morse Micro. Das MM8108-SoC ist eine Wi-Fi HaLow-kompatible Konnektivitätslösung, die speziell auf die Anforderungen von Internet der Dinge (IoT)- und Machine-to-Machine (M2M)-Applikationen abgestimmt ist.
Das bei Mouser erhältliche MM8108-SoC von Morse Micro ist eine hochintegrierte, extrem stromsparende Single-Chip-Wi-Fi-Lösung, die in allen wichtigen Bereichen, einschließlich Reichweite, Durchsatz und Energieeffizienz, eine verbesserte Leistung bietet und gleichzeitig die Kosten, den Aufwand und die Zeit reduziert, die erforderlich sind, um die nächste Generation von Wi-Fi HaLow-fähigen Produkten auf den Markt zu bringen. Wi-Fi HaLow ist der erste Wi-Fi-Standard, der speziell auf die Anforderungen von IoT-Applikationen abgestimmt ist. Das MM8108 bietet Datenraten von bis zu 43,33 Mbit/s bei einer Bandbreite von 8 MHz in weltweit lizenzfreien Sub-GHz-Bändern und verfügt über Upgrades der nächsten Generation, die eine 16-mal höhere Effizienz als Standard-Wi-Fi bieten. Das MM8108 enthält einen integrierten hocheffizienten Leistungsverstärker (Power Amplifier, PA) und einen hochlinearen rauscharmen Verstärker (Low-Noise Amplifier, LNA), die den Standard IEEE 802.11ah erfüllen, und beinhaltet gleichzeitig vollständige MAC- und PHY-Implementierungen. Die HF-Schnittstelle des MM8108 kann auch mit einem externen PA-Modul für die Leiterplattenmontage oder einem Frontend-Modul (FEM) für Applikationen mit extrem großer Reichweite konfiguriert werden. Dabei kommen führende Wi-Fi HaLow-Sicherheitsfunktionen (WPA3, SAE, GCMP) zum Einsatz, um sicherzustellen, dass die Kommunikation auf der Verbindungsschicht von Anfang an geschützt ist und es auch bleibt.
Bei Mouser sind auch mehrere Evaluierungskits für das MM8108-SoC erhältlich. Die MM8108-EKH01-01-Kits von Morse Micro besitzen eine Prototyping-Plattform auf Basis des Raspberry Pi 4B. Diese vollständig eingeschlossenen Kits zeichnen sich durch sofort einsatzbereite Wi-Fi HaLow-Konnektivität für drahtlose IoT-Applikationen mit geringem Stromverbrauch und großer Reichweite aus. Das Evaluierungskit MM8108-EKH05-01 ist eine vollständig integrierte Entwicklungsplattform für eine Vielzahl von IoT-Applikationen mit einem MM8108-SoC, einem STM32U585 Low-Power-Mikrocontroller (MCU) und einem BlueNRG-M2 Bluetooth®-SoC. Das Kit MM8108-EKH19 bietet ein USB-2.0-Netzwerkadapter-Referenzdesign auf Basis des MM8108-SoC, eine SMA Wi-Fi HaLow-Antenne und einen GL-MT3000-Router.
Mehr über das MM8108-SoC erfahren Sie unter: https://eu.mouser.com/new/morse-micro/morse-micro-mm8108-soc/.
Weitere Neuigkeiten von Mouser sowie die neuesten Produkte finden Sie unter https://eu.mouser.com/newsroom/.
Als autorisierter globaler Distributor bietet Mouser die weltweit größte Auswahl der neuesten Halbleiter und elektronischen Bauelemente – auf Lager und versandfertig. Kunden von Mouser können sich auf 100 % zertifizierte Originalprodukte verlassen, die vollständig zu ihrem jeweiligen Hersteller rückverfolgt werden können. Um Designprojekte unserer Kunden zu beschleunigen, stellt Mouser eine umfangreiche Bibliothek an technischen Ressourcen bereit, darunter Produktdatenblätter, Referenzdesigns bestimmter Hersteller, Applikationshinweise, technische Designinformationen, Engineeringtools und viele weitere hilfreichen Informationen.
2026 - Mouser Electronics ist ein autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Bauteile, der sich auf die Einführung der neuesten Produkte führender Hersteller spezialisiert. Auf seiner Website mouser.de bietet der global agierende Distributor mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 Herstellermarken in verschiedenen Sprachen und Währungen an. Mit weltweit 28 Niederlassungen bietet Mouser einen hervorragenden Kundenservice in der jeweiligen Landessprache, Währung und Zeitzone. Aus seinem hochmodernen Lager mit einer Fläche von 93.000 Quadratmetern im Großraum Dallas, Texas, beliefert der Distributor über 650.000 Kunden in 223 Ländern/Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.de.
Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Marken der Mouser Electronics, Inc. Alle anderen hier erwähnten Produkte, Logos und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.