Neu bei Mouser Electronics: 13-Kanal-Multispektralsensor AS7343L von ams OSRAM

Ankündigung neuer Produkte

Folgen Sie uns


26. Januar 2023Mouser Electronics, Inc., der autorisierte globale Distributor mit den neuesten Halbleitern und elektronischen Bauelementen, führt ab sofort den 13-Kanal-Multispektralsensor AS7343L von ams OSRAM. Dieser kompakte Sensor kombiniert die Multikanal-Farbanalyse mit der XYZ-Sensortechnologie, um die Wahrnehmung von Farbe und Lichtintensität durch das menschliche Auge zu verbessern. Wird der AS7343L in Farbmessgeräte, tragbare Spektrometer und Verbrauchergeräte integriert, erhöht er die Produktivität, Flexibilität und Funktionalität der Benutzer bei Applikationen zur Farbanpassung, Steuerung von Beleuchtungs und Spektralanalyse. Das Gerät ist für Reflexions-, Transmissions- und Emissionsmessungen optimiert, einschließlich seitlicher Durchflusstests, Flüssigkeits- oder Reagenzienanalysen, Farbabgleiche und spektralen Identifizierungen im sichtbaren Bereich.

 

Der Mehrzwecksensor AS7343L ist ideal für Farbanalysen in Applikationen, die häufige, genaue Messungen erfordern. In der Landwirtschaft nutzen Betreiber von Gewächshäusern und Indoor-Farmen Farbanalysen, um die spektralen Charakteristika der Gartenbau-Beleuchtung zu optimieren und so den Ertrag und die Energieeffizienz zu maximieren. Das Wachstum der verschiedenen Pflanzen wird durch unterschiedliche Teile des sichtbaren Lichtspektrums stimuliert.

 

Der AS7343L wird außerdem in Rauch- und Wärmemeldern zur Erkennung spektraler Rauchsignaturen eingesetzt. Die Spektralanalyse des AS7343 ermöglicht es einem Rauchsensor, zwischen verschiedenen Arten von Rauch zu unterscheiden, von brennendem Holz bis hin zu Kunststoff oder Wasserdampf.

 

Der AS7343L ist in einem flachen Gehäuse von 3,1 mm x 2,0 mm x 1,0 mm untergebracht und eignet sich dadurch perfekt für Applikationen mit wenig Platz. Das Gerät verfügt über einen programmierbaren digitalen GPIO sowie LED-Treiber, die die Steuerung von Lichtquelle und Trigger/Synchronisation erleichtern. Die Gerätesteuerung und der Zugriff auf die Spektraldaten werden über eine serielle I²C-Schnittstelle realisiert.

 

Weitere Informationen über den 13-Kanal-Multispektralsensor AS7343L finden Sie unter https://mouser.de/new/ams-osram/ams-osram-as7343l-sensors/.

 

Als autorisierter globaler Distributor bietet Mouser die weltweit größte Auswahl der neuesten Halbleiter und elektronischen Bauelemente – auf Lager und versandfertig. Kunden von Mouser können sich auf 100 % zertifizierte Originalprodukte verlassen, die vollständig zu ihrem jeweiligen Hersteller rückverfolgt werden können. Um Designprojekte unserer Kunden zu beschleunigen, stellt Mouser eine umfangreiche Bibliothek an technischen Ressourcen bereit, darunter Produktdatenblätter, Referenzdesigns bestimmter Hersteller, Applikationshinweise, technische Designinformationen, Engineeringtools und viele weitere hilfreichen Informationen.

Über Mouser

2026 - Mouser Electronics ist ein autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Bauteile, der sich auf die Einführung der neuesten Produkte führender Hersteller spezialisiert. Auf seiner Website mouser.de bietet der global agierende Distributor mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 Herstellermarken in verschiedenen Sprachen und Währungen an. Mit weltweit 28 Niederlassungen bietet Mouser einen hervorragenden Kundenservice in der jeweiligen Landessprache, Währung und Zeitzone. Aus seinem hochmodernen Lager mit einer Fläche von 93.000 Quadratmetern im Großraum Dallas, Texas, beliefert der Distributor über 650.000 Kunden in 223 Ländern/Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.de.

Über ams OSRAM

2026 - Die ams OSRAM Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Sensoren und Emittern. Das Unternehmen sorgt mit Innovationen in den Bereichen Sensorik, Beleuchtung und Visualisierung für sichereres Fahren, effektivere medizinische Diagnosen und mehr Komfort im Kommunikationsalltag. Mit einer gemeinsam mehr als 110 Jahren zurückreichenden Geschichte definiert sich unser Unternehmen im Kern durch Vorstellungskraft, tiefes technisches Know-how sowie die Fähigkeit, Sensor- und Lichttechnologien im globalen industriellen Maßstab zu fertigen. ams OSRAM lässt Technologien für bahnbrechende Anwendungen Wirklichkeit werden, was sich in über 15.000 erteilten und angemeldeten Patenten widerspiegelt. ams OSRAM verbindet Intelligenz mit Leidenschaft und Innovation und bereichert so das Leben der Menschen.

Handelsmarken

Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Marken der Mouser Electronics, Inc. Alle anderen hier erwähnten Produkte, Logos und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:
Eilidh Kerr
Publitek Account Manager
+44 (0) 1582 390 980
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Senior Vice President of Marketing
+1 (817) 804-3833