Erstellen einer neuen BOM

So erstellen Sie eine BOM-Tabelle und ordnen Daten zu.

 

FORTE, das intelligente BOM-Tool von Mouser, überträgt Ihre importierte Stückliste auf eine branchenführende Plattform für die Suche und den Kauf von Teilen. Legen Sie die Einstellungen für die Verarbeitung Ihrer Stückliste (BOM) wie Währungen, Formatierungen, RoHS-Optionen und vieles mehr fest. Das Tool speichert Ihre Präferenzen und Spaltenzuordnung sogar für zukünftige Stücklisten.

Importmethode wählen

Mit dem BOM-Tool von Mouser können Sie Ihre Daten auf zwei Arten importieren:

  1. Eigenes Tabellenblatt hochladen.
  2. Daten direkt kopieren und einfügen.

Wählen Sie Ihre gewünschte Methode und das Tool wird Sie durch die restlichen Schritte zur Fertigstellung Ihrer BOM führen.

Wenn Sie eine Tabelle verwenden möchten, um Ihre Stückliste zu formatieren, aber noch keine vorbereitet haben, stellt Mouser eine Beispielvorlage zur Verfügung, die Sie verwenden können.

Tabelle hochladen

Klicken Sie auf das Symbol „Tabellenblatt oder Text hochladen”, um den Upload-Bildschirm zu öffnen und Ihre Excel-Datei auszuwählen.

Für die Kompatibilität mit dem BOM-Tool von Mouser muss das Tabellenblatt folgende Kriterien erfüllen:

  • XLS-, XLSX- oder CSV-Format.
  • Dateigröße kleiner als 4 MB.
  • Dateiname hat weniger als 260 Zeichen.

Hochladen einer Tabelle:

  1. Wählen Sie die Schaltfläche „Durchsuchen“.
  2. Wählen Sie Ihre Tabelle aus dem Dateiexplorer aus.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Meine Tabelle hochladen“, um Ihre Datei hochzuladen.

Das Hochladen Ihrer Tabelle kann einige Minuten dauern. Nach dem erfolgreichen Hochladen erscheint eine Bestätigungsmeldung.

Wenn Ihre Datei die Anzahl an zulässigen Zeilen überschritten hat, reduzieren Sie entweder die Anzahl der Zeilen in Ihrer Stückliste oder fordern Sie eine Erhöhung der Zeilenanzahl an.

Kopieren und einfügen

Anstatt eine Tabelle hochzuladen, können Sie Ihre gewünschten Teilenummern auch kopieren und einfügen oder manuell eingeben.

Die Daten müssen im folgenden Format übermittelt werden:

  • Eine (1) Teilenummer und eine (1) gewünschte Menge pro Zeile.
  • Akzeptiert werden die Teilenummer von Mouser oder die des Herstellers.
  • Trennen Sie Teilenummern und Mengen mit einem senkrechten Strich (|) oder einem Leerzeichen.

Beispiel: C1005X7R1H104K050BE 1000 VS-1EFU06-M3/I|50

Übermitteln von kopierten und eingefügten Daten:

  1. Fügen Sie die gewünschten Daten ein.
  2. Formatieren Sie die Daten so, dass sie das erforderliche Format erfüllen.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Meine Daten importieren“, um die Daten zu übermitteln.

Das Übermitteln Ihrer Daten kann einige Minuten dauern. Nach dem erfolgreichen Hochladen erscheint eine Bestätigungsmeldung.

Wenn Ihre Datei die Anzahl an zulässigen Zeilen überschritten hat, reduzieren Sie entweder die Anzahl der Zeilen in Ihrer Stückliste oder fordern Sie eine Erhöhung der Zeilenanzahl an.

Zuordnung Ihrer Daten

Um Daten effektiv aus Ihrer Stückliste zu importieren, ist es wichtig, dass Sie die Felder auswählen, die den Feldern in den Mouser-Daten entsprechen.

Es muss mindestens eine der folgenden Optionen zugeordnet oder aus den Dropdownmenüs ausgewählt werden, um Ihre Stückliste zu verarbeiten.

  • Mouser-Teilenummer oder
  • Hersteller-Teilenummer

Die Schaltfläche „Weiter“ ist solange deaktiviert, bis Sie Ihre Auswahl getroffen haben. Klicken Sie auf „Weiter“, um mit dem Optionsbildschirm fortzufahren.

Optionen anpassen

Die Anforderungen an die Formatierung und Informationen der Stückliste variieren je nach Benutzer. Das BOM-Tool von Mouser ermöglicht eine individuelle Anpassung bei der Verwaltung und Bearbeitung Ihrer Stückliste.

Benennen Ihrer BOM

Sie können Ihrer Stückliste einen Namen geben. Der Name darf nicht bereits von einer Ihrer gespeicherten BOMs verwendet werden und nicht länger als 260 Zeichen sein.

Währung auswählen

Es wird eine Liste mit verfügbaren Währungen für Ihr Land angezeigt. Wählen Sie die Währung aus, die Sie für die Preisgestaltung in Ihrer Stückliste benötigen.

RoHS-Konformität

Bestimmen Sie einen Grad der Materialkonformität, der für Ihre Stücklistenübereinstimmungen erforderlich ist:

  • Ja – Filtert BOM-Übereinstimmungen, um ausschließlich RoHs-konforme Produkte anzuzeigen.
  • Nein – Gibt alle BOM-Übereinstimmungen unabhängig von der RoHS-Konformität aus.

BOM-Verarbeitung

Sobald Ihre Optionen festgelegt sind, beginnt das BOM-Tool von Mouser, die Positionen in Ihrer Stückliste zuzuordnen. Die Verarbeitungszeit kann je nach Größe der Stückliste einige Minuten dauern.

Wenn die Verarbeitung Ihrer Stückliste sehr lange dauert, können Sie den Verarbeitungsbildschirm verlassen, während das BOM-Tool weiterhin nach Übereinstimmungen für Ihre Positionen sucht. Wenn Sie wieder zu Ihrer Stückliste zurückkehren möchten, finden Sie sie auf der Seite „Gespeicherte BOMs”.

Zurück zu Tools

Ähnliche Artikel

Online-Hilfecenter durchsuchen
Feedback geben

Finden Sie nicht, wonach Sie suchen? Kontaktieren Sie uns per Telefon, E-Mail, Chat oder besuchen Sie das Kontaktcenter für weitere Informationen.


Kontaktieren Sie uns